请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 主题中讨论的其他器件:LM2903
大家好、
客户对 VI MIN 电压有疑问。
当 IN 为-26V 时、OP IN-将为-0.55V、但 LM2903-Q1 Vi MIN 的绝对最大额定值仅为-0.3V、这是否是一个问题? 谢谢你。
此致、
Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
请参阅 LM2903系列应用手册、尤其是第2.6和2.9节:
《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》
-0.55V 正进入危险区域。 但是 、100k 的大电阻器将限制输入的钳位电流。 在100k 时、您将无法通过基板二极管获得足够的电流来导致问题。 使用10k 电阻器(~55uA)即可。
您可能希望更改为 BAT54型肖特基二极管、该二极管将使反向电压大约为-0.25V、具体取决于通过二极管的电流量。