This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:数据表说明

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1411, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004160/iso124-datasheet-clarification

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: AMC1411ISO224

大家好、

我的客户对 ISO124有一些问题、我想向您寻求帮助。  

数据表电气特性表列出了典型压摆率为2V/us。  稍后、在数据表中、有一段在隔离模式电压背景下讨论了压摆率。

首先、他们对第8.1.3节中的一些术语感到困惑:

  • 在第一句中、1000Vus 是否应该实际读为1000V/us?
  • 在最后一句中、500V/M s 是否应该实际读为500V/us?

其次、假设我们对术语的假设正确、我们会被电气特性表中描述的2V/us 压摆率与8.1.3节中描述的1000V/us 之间的差异所迷惑。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    对于 ISO124、是-这两个条目是 V/us。  隔离移动电压(IMV)是隔离栅上的 dV/dT 抑制、而2V/us 压摆率是 ISO124输出的小信号响应。  您是否了解过 ISO224?  如果您需要宽体封装、请查看 AMC1411