This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:增益为&lt 的配置;1.

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001717/ths4130-configuration-with-gain-1

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: THS4131

大家好、

你好。

我们的客户将 THS4130用作隔离式开关电源的遥感放大器。 即使它们使用0.1%电阻器、它也会响应共模输入电压(+10至-10V 共模电压)。 他们想知道 增益<1是不是一个问题、还是他们可能错过了另一个考虑因素?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    共模抑制在很大程度上取决于 THS4130周围的电路。 即使是最小的不平衡、无论是预期的还是意外的、也会破坏共模抑制。 因此、需要一个原理图来进行全面分析。

    使用数据表图32所示的真正仪表放大器设计的概念可能是更好的选择。 它提供了更好的输入阻抗匹配、允许使用更高的输入阻抗、从而实现更好的共模抑制:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的原理图有助于查询。 此外,是否可以使用增益小于“1”的器件?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    看起来稳定:

    e2e.ti.com/.../art_5F00_ths4130.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有理想源阻抗的共模抑制:

    在50R 不平衡的情况下:

    e2e.ti.com/.../art_5F00_ths4130_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kai、我用 THS4131 2007模型插走了这个、它似乎显示了低相位裕度、在这里、我把它放入你的 LG 仿真中、是的、20度相位裕度。 唯一的区别是关断特性、它们应该是同一个放大器。 我认为这可能会回到 Zol 建模中的差异。 要进一步了解 Art、需要满负载、您的源 Z 在每侧实际为10千欧、或者是 Kai 添加的东西

    这里是具有该原始模型的 Kai 文件、  

    e2e.ti.com/.../art_5F00_ths4131-2007-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在最初的2007与2013更新模型之间、开环 Zol sims 是完全不同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    Kai 添加了10kohm。 我将询问客户满负载。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我可能会指导客户使用此主题、以便能够更好地解释他的用例。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我展示了两个版本、一个具有10k 源电阻、另一个具有10R 源电阻、只是为了考虑源电阻的影响。 当然、我分析的10R 和10k 之间的源电阻比此处所示的多  

    我不确定 Michael 会告诉我什么。 2013车型是错误的、2007车型是正确的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、Kai 我不确定、我知道其中一些非常旧的模型是简化的晶体管级模型-比如2007 THS4131模型。 这些通常在后来迁移到具有集总元件仿真器件的宏模型- 2013版本看起来像是晶体管和集总元件宏模型的组合。  

    衰减级有时会由于相位裕度较低而导致问题-添加反馈电容器也会使问题变得更糟、因为在更高的 F 下、噪声增益为1。然后、如果还由于无功 Zol 和该反馈电容器导致环路相移、 这种效率会变得更糟。 这不是真正的问题、但我们始终关注稳定性。  

    这是一篇文章、我尝试了这些设计目前的一些设计、但至今未成功-

    www.planetanalogue.com/.../

    对于哪种模型更安全、图28是一个闭环 zout 图。 但可能是增益为1或噪声增益为2。 基本上、我认为我更信任 Zol 的原始模型。  

    这看起来是经过测量的、实际上是非常困难的测量-我找不到任何 AOL 信息、因此不能再进一步了、仍然需要加载以再次进行此备份。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看我的调查。
    那么、增大差分输入电阻是否会使放大器不易受到源电阻或走线电阻的影响? 我可以增大输入电阻器吗?
    我使用的是2.74k 欧姆、凸轮的高度是多少? 我知道输入失调电流会产生限制(并且可能也会影响稳定性)、但您是否有实际建议?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾报告过您正在驱动的负载-我没有看到它、但它会很有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    此处是显示差分放大器负载的原理图。 它基本上是每条线路上的滤波器、下一级的输入阻抗也是差分的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我向 Kai 的 LG 仿真添加了负载-没有太大变化、如果我们使用2007 TINA 模型、仍然只有21度相位裕度、  

    此外、将电容放置在 Vocm 引脚上、请注意、对于偏移电源、输出 Vocm 不是位于接地端、而是位于0.85V、  

    这是 V9 LG 文件、  

    e2e.ti.com/.../Attenuating-ths4131-2007-model-with-load-LG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了很多方法来解决这个问题、似乎什么都不起作用-我最后尝试了一个典型的 ATE 技巧、即差分缓冲器、在较高 F 的条件下、输出端的重负载-使其达到29度、这是我停止工作的地方、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大幅降低反馈电容器有助于:

    e2e.ti.com/.../amir_5F00_ths4131_5F00_2007.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Michael、
    感谢您研究稳定性。  
    我的另一个问题是、我是否可以增大"2.74K 和402欧姆"电阻器(例如将其加倍或三倍)、从而使放大器不受源电阻或迹线电阻(这会影响共模电压抑制)的影响。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否更具体地确定这是直流效应还是以何种频率

    此外、您是否有一个您要横穿的感应电阻器? 还是直接接地电源?  

    是的、如果您是直流电并且发现由于迹线 R 不平衡而导致 CMRR 较差、则增大 R 应以降低噪声为代价。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相补角显示:是

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Michael、

    非常感谢您的支持。 我想我的问题得到了解答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、如果我将您的反馈 C 减小10倍(Kai 的反馈非常低)、我会回到20度的相位裕度、理论上应该对其进行处理。 我为这种仿真取出了缓冲器、R 的阻尼器为100m、但您可能需要考虑为这些元件添加电路板上的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    顺便说一下、最好不要将过多的低通滤波引入差分放大器、以执行共模噪声抑制。 为什么? 因为电容器可以轻松地分离由制造公差、不均匀的温度漂移和长期漂移导致的平衡。

    明智的做法是在之后执行低通滤波的主要部分、并且在差分放大器中只有如此多的相位超前补偿才能使其稳定运行。 如果存在可能覆盖差分放大器带宽的噪声、则可以选择在差分放大器的输入端进行一些无源低通滤波。 但只有如此多的滤波、平衡不会再次被破坏。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!

    此致