This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:将 VIN 与 APD 负极引脚连接、是否存在任何风险?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003966/lmh32401-connect-vin-with-apd-negative-pin-is-there-any-risk

器件型号:LMH32401

由于我的客户原因、APD - VBIAS 不支持负电压。 他们想要检查 LMH32401是否可以连接 APD 负极引脚以实现该功能?

我们的 VIN 似乎将保持2.47V VBIAS、因为内部具有该电压。

这是否正常工作? 或任何风险?

关于 VOD 电压、我们看到 有两种模式。 您能否帮助解释0.4V 模式的优势? 我们假设0V 模式、直接将 VOD 接地可以正常工作。

希望得到确认。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    您是否阅读过数据表的第7.3.2节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、  

    我不确定我是否完全理解您的问题、但 LMH32401设计为可与灌入电流的负偏置光电二极管完美配合使用。

    使用可提供电流的光电二极管运行将增加过驱恢复时间、在严重情况下、这可能会导致系统响应中出现盲点。

    VOD 设置将直接影响输出信号的动态范围:  

    您可以看到、在这种情况下、将 VOD 保持在0V 不能充分利用放大器的全部输出摆幅。

    如 Kai 所建议、数据表第7节深入介绍了这些注意事项。

    https://www.ti.com/lit/gpn/lmh32401

    最棒的

    Sam