This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:超过100微伏的电压偏差(偏移电压)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999396/tlv376-voltage-deviation-more-than-100-microv-offset-voltage

器件型号:TLV376

添加了 CS0506331 (CS0490787)

我们从 Mouser Electronics 购买了 TLV376IDBVR 100件产品? 发票编号60334868、日期为2021年2月23日(2021年2月23日)。 测试显示偏差超过100微伏(偏移电压),偏移电压超过100微伏。  在数据表中、根据 TLV376的测试条件提供的偏移电压为40µV μ V 至100µV μ V。  
我们需要更换部件 TLV376IDBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?

    测试电路在测试 OPAMP 的输入失调电压时发挥了重要作用。 因此、请指定测试的执行方式并显示原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?

    请记住、失调电压规格仅对 Vcm = Vs/2的输入电压有效:

    对于其他输入电压、输入失调电压可能不同:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV376输入失调电压 Vos 仅在25°C 时的1/2 Vs 下额定运行(请参阅上面的绿色圆圈:Vs=5V 时、VCM=2.5V)。 Vos 稍高一些、接近负电源轨(请参阅上面的红色圆圈)、在正电源轨1.3V 范围内高很多。  此外、在高温下、Vos 随着输入共模电压在负电源轨400mV 以内而显著增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度未超过25度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在什么输入电压下检查了失调电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    мой друг μ A、 

    在 VCM=Vout=Vs/2条件下、指定了+/-100uV 的最大 TLV376 Vos -请参阅下面的内容。



    这意味着您使用的是5V 单电源、VCM=2.5V。 因此、例如、如果 Vcm = 0.5V 而不是2.5V、则输入失调电压将会存在基于最小72dB (3、981) CMRR 的自变量。

    CMRR =ΔVcm μ ΔVos μ V、ΔVos =ΔVcm μ A/CMRR = 2V/3、981 =+/-502uV

    当然、如果共模电压在正电源轨的1.3V 范围内(Vs=5V 时 VCM>3.7V)、Vos 可能 会更高-请参阅下文。