This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211AIDRGT

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004108/opa211-opa211aidrgt

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:LM20

大家好、我正在寻找一种与 OPA211DRG 同等的封装、采用 SOT 封装、但具有轨到轨输入功能或至少0.3V 至2.5V 的封装、以覆盖 LM20的温度范围。  电路板已经过设计和封装。  希望替代产品有所减少、但由于 TI 站点在 DRG 的 SON 封装中发现非常有限、因此很难找到任何产品。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    OPA211是一款您一定知道的极低噪声、高带宽精密运算放大器。  我们在 SON 封装中提供的精密运算放大器数量非常有限、它们 的噪声级别和带宽与 OPA211不同。 您在应用中使用的电源电压是多少?  采用 SON 封装的替换运算放大器是否需要 OPA211的超低噪声和带宽?   

    另一种可能是 TI 高速放大器组的运算放大器。 它们的运算放大器具有非常宽的带宽、其中一些也具有低噪声。 我对他们的产品进行了 Quicks 搜索、并看到一些列出了他们的 WSON 封装。 它也是3mm x 3mm 封装、但可能与 SON 的其他一些尺寸有所不同。 高速放大器论坛可能会 识别  满足您电路运算放大器性能要求的运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程