This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:用于万用表应用

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004072/ina250-for-multimeter-application

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: INA190INA186

大家好、

INA250是万用表应用在1uA 至1A 电流感应中的理想选择、还是我们的产品系列中有更好的选择值得您推荐?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我建议不要使用集成分流器产品。 为了能够在设计中可靠地使用这些产品、您希望测量的电流需要足够大、以适应偏移电流(5mA 典型值、20mA 最大值)和输入偏置电流(28uA 典型值、35uA 最大值)。 1uA 电流将无法通过该器件测量。  

    对于如此低的测量值、我建议查看 INA190或 INA186。 这些器件更适合 uA 范围内的电流、因为它们具有毫微/皮安级的偏置电流。