This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:TLV3604问题

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001625/tlv3604-tlv3604-problem

器件型号:TLV3604

你(们)好

美好的一天!

请告诉我 TLV3604的抖动是什么?

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD_SKEW 额定电流为40ps (25°C 时的典型值)。 没有保证最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Aosker

    感谢您提出问题。

    此类测量结果是否提供了您为客户寻找的答案?  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将其发送给我的客户  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aosker 的跟进。  我将关闭线程、但如果您需要其他任何东西、请随时直接联系我们。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    刚才、客户对这个论坛提出了一个新问题、它是什么类型的抖动? 峰峰值抖动、RMS 抖动?

    此致

    Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aosker

    Clemens 指向的偏差值是测量分布的平均值;理论上、该值与应用了一些带宽限制功能的抖动略有不同。  传播延迟偏斜是我们在固定输入条件下看到的输出变化量。  我们的数据表未专门包含直接抖动值、我们未在器件上测量该值。

    卡盘