This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OUTpin 的 ESD 保护二极管。

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004031/opa2991-esd-protection-diodes-for-outpin

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件:OPA991

大家好、

我已经检查了 E2EPOST。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995720/opa2991-absolute-maximum-rating-of-output-pin?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=OPA2991

OUTpin 具有 ESD 二极管。
VF 是多少?
0.3V 还是0.5V?
我正在检查、因为存在下冲和过冲的可能性。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我重复我在链接中建议的操作:不要使用内部二极管将上冲和下冲分流到电源轨、而是在输出端添加 BAT54S。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。
    已在 OUTPin 采取措施。
    但是、我提出这一问题是因为我想知道能力值。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    为什么不使用二极管测试仪进行测量? 采用未安装的 OPA991测量输出和电源轨之间的压降、并根据数据表图7-10将其与输入端的压降进行比较。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    VF 电压大约为0.5V、但可能会有所变化。 内部 ESD 二极管旨在在制造和处理过程中防止 ESD、而不是保护器件免受过压影响。

    如果下冲/过冲是由驱动 OPA2991输出引脚的东西引起的、则必须使用外部保护。

    谢谢、

    Tim Claycomb