This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 峰值检测器上的饱和输出

Guru**** 2905510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003749/saturated-output-on-peak-detector

大家好、

我正在设计一个峰值检测器、为 Arduino 的模拟输入提供输出电压(以3.3V 运行引脚)。 查看电路、第一个二极管是肖特基模型、我实际上利用该模型消除信号的负极部分。 这之后、根据放大器和输出二极管的布局、它应作为峰值检测器电路工作。 问题是、如图所示、在5V 和接地之间馈送放大器工作正常、但我需要它与电路中的其他放大器一样、在3.3V 和接地之间使用电源。 该放大器的型号是 LMH6618MA、根据数据表、该器件可在该小电压下工作。

我认为问题是因为输入电压为2V、电源电压为3.3V、而且因为它非常接近、所以它会饱和(不像5V、工作正常)、但原则上不应该是因为这个、我理解。  我附加 了电路的屏幕截图(按顺序)、3.3V 电源下的仿真、Orcad 给出的每个点的电压和电流以及5V 下的仿真、以便您可以看到电路在更高的电压下正常工作。

我非常感谢您的帮助,因为我已经在这方面停留了几天,我无法完成 PCB 的订购:(

对不起,如果我的解释不好,不是我的名号语言,我也不能控制太多