This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:ADA4692-2交叉参考

Guru**** 2973060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, OPA2834, TLV9062, TLV9052, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003727/opa2170-ada4692-2-cross

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件: OPA2834、 TLV9062、 TLV9052、 TLV9002

您好!  

我正在努力通过 ADA4692-2、我认为最好的交叉参考是 OPA2170或 OPA2834。 请确认吗?

此外、相对于我们的器件、我们的最佳卖点是什么?  

谢谢、  

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    ADA4692-2是一款5V 3.6MHz 放大器。 OPA2170是36V 1MHz 器件、OPA2834是5V 50MHz 器件。 客户是否需要高电压或高带宽?

    否则、TLV9062、TLV9052或 TLV9002可能是更好的器件、具体取决于客户的需求。 确保引脚排列和封装相同也很重要。

    谢谢、

    Tim Claycomb