This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 BPSK 调制的功率放大器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, AFE032, AFE031, THS3491, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002756/power-amplifier-for-bpsk-modulation

主题中讨论的其他器件:ALM2403-Q1AFE032AFE031THS3491THS6222

您好!

我正在寻找一个可用作 BPSK 调制器输出级的晶体管功率放大器。

4vpp 下的 BPSK 信号是通过将载波@ 500kHz 与二进制序列相乘来获得的。

我需要一个输出功率级、该功率级能够驱动50欧姆负载并将 BPSK 信号放大至少 20dBm。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALM2403-Q1似乎是一个很好的起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:  

    正如 Ron 指出的、ALM2403-Q1或类似功率放大器当然可以满足调制要求。  

    我想知道您是指电力线通信(PLC)应用、例如 AFE032 还是 AFE031 产品。 对于500kHz BPSK 调制、AFE032绝对能满足您的要求。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts=1621533145662&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果应用仅驱动50欧姆电阻负载、 AFE031也可能起作用。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 您对我如何实施它有什么建议吗? 我尝试采用 E 类拓扑的 ALM2403-Q1、但它失真。 顺便说一下、它不适用于 PLC、我想将其用于遥测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    我会尝试一种线性 BPSK 设计方法、它在输出端的失真更小。 用户 ALM2403-Q1、ALF032或类似功率放大器可驱动50Ω Ω 阻抗负载。  坦率地说、我没有尝试过调制方法、但从下面的链接中看到的方法似乎并不困难。  

    wireless.org.uk/moritz.htm  

    AFE032和/或 AFE031是集成 PLC IC。 即使您的应用可能不需要 IC 中提供的所有功能、也可以选择使用这些功能。 或者、您也可以使用线路驱动器、例如 THS6222 或 OPA521 等。  我们的大多数 PLC 通信调制都使用 BFSK 或 OFMD 方法。  

    THS6222 是我们的高速宽带 PLC 驱动器的一部分、该驱动器设计用于驱动50Ω Ω 阻抗负载(由高速运算放大器团队提供支持)。 THS6222 可差分驱动输入和输出。 窄带 PLC (AFE03x)和 /或 OPA521 是支持产品、 功率放大器旨在驱动单端模式下的负载。   

    根据 BPSK 应用、您的驱动幅值是多少? 我想知道您的负载电流要求高达500kHz。 我们还有许多其他高电流放大器可以满足此要求。

    e2e.ti.com/.../slaa681a.pdf

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、我想他说他在增益为10时尝试将+/-20V 驱动到50欧姆或400mA 峰值

    我已经在至少10MHz GBP 的情况下寻找50V 电源400mA 输出、但没有发现任何问题、有一个 TLE 器件出现了、但您还需要在他的500kHz 数字下获得相当多的压摆率。 理想情况下、50V 电流反馈器件、但不知道其中一个、我可以说对 THS3491进行的实验室测试显示、它实际上可以在50V 电源下运行、但不受工艺规格支持。 速度太快了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的差。 Jane 在第一封邮件中发布了该数字,但我看不到。  

    我需要一个输出功率级、该功率级能够驱动50欧姆负载并将 BPSK 信号放大至少 20dBm。

    根据其20dBm、其输出级仅需要至少0.1W 的功率来驱动50 Ω 负载、大约为0.1W +/-2.24Vpp、这与他的 BPSK 输出图表示赞同。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我尝试了 THS6222、但它没有达到至少0.1W。我刚刚从 这里下载了 Tina 文件。 或者、我是否做了一些错误?

    "根据其20dBm、其输出级仅需要至少0.1W 的功率来驱动约为50Ohm 的负载 +/-2.24Vpp、这与他的 BPSK 输出图表示赞同。 "

    为此、我实际上尝试将信号直接连接到50欧姆电阻器、然后将其接地。 但是、在 Tina 中使用功率计似乎无法使其正常工作。 因此、我认为可能无法直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane

    您正在关机模式下运行设备。 对于满偏置、您需要将 BIAS-1和 BIAS-2设置为0V。 本参考设计的增益配置为10.1V/V、如下所示。  

    如果您有兴趣使用 THS6222线路驱动器、HS 运算放大器团队将提供最佳的技术支持。  

    最棒的

    Raymond