请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA229 主题中讨论的其他器件: INA228
大家好、我在从 INA229 EVM 读回电流时遇到问题。 我在 ADC 范围=1 模式下使用它、并根据以下公式计算电流分流:SHUNT_CAL = 13107.2 x 10^6 x CURRENT_LSB x RSHUNT。 但电流测量值比实际值高4倍。 公式(13107.2 x 10^6)上的内部固定值是否仅适用于 ADC 范围=0或两个范围? 数据表中没有这方面的信息。