This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:ADC 范围= 1时电流值错误(40.96mV)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003446/ina229-wrong-current-value-with-adc-range-1-40-96-mv

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: INA228

大家好、我在从 INA229 EVM 读回电流时遇到问题。 我在 ADC 范围=1 模式下使用它、并根据以下公式计算电流分流:SHUNT_CAL = 13107.2 x 10^6 x CURRENT_LSB x RSHUNT。 但电流测量值比实际值高4倍。 公式(13107.2 x 10^6)上的内部固定值是否仅适用于 ADC 范围=0或两个范围? 数据表中没有这方面的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parisa、

    看起来 INA229数据表没有得到最新的更新...  请使用 INA228数据表中的公式: