This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:用作传感器信号调节电路的减法器

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003496/tlv9001-using-for-sensor-signal-conditioning-circuit-as-subtractor

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV9004

我想知道从 TLV9001 IC 传输信号的长度、我从传感器获得四个信号、即 sin_positive、sin_negative、Cos_positive、 在我想要减去 SIN_POSITIVE - SIN_NEGATIVE 以及 COS_POSITIVE - COS_NEGATIVE 并传输到距离1.5米的微控制器的地方、TLV9001是否可以这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    这将取决于用于传输信号的电缆。 需要考虑的主要因素是噪声耦合和电容。

    当信号远距离传输时、更容易受到耦合到信号上的噪声(EMI、时钟信号、电机噪声等)的影响。 使用屏蔽电缆可能会有所帮助。  

    另一个需要考虑的因素是电缆的电容。 运算放大器不能驱动高容性负载(通常只有100pF 至200pF)、而不会出现稳定性问题。 如果电缆具有很大的电容、则需要使放大器保持稳定。 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议观看这些视频以了解详情。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tim、我将观看这些视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    原理图会有所帮助

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些差分信号的目的是降低共模噪声。 最好将所有四个信号路由到微控制器附近(使用电缆时、最好是双绞线)并在那里进行消减。 (如果传感器无法驱动电缆、请添加四个缓冲器、例如 TLV9004。)