This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TIA:TIA

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, TLV9062, TLV9042, TLV9002, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002842/tidm-tia-tia

器件型号:TIDM-TIA
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355、 TLV9062、 TLV9042、 TLV9002、 TLV9001

你(们)好  

IM 构建具有 SFH2401 x 5光电二极管(非阵列)的环境光传感器。  是否有人可以为互阻抗放大器、ADC 推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    MSP430FR2355具有一个专用 TIA、具有4个额外的智能模拟组合、这些组合可配置为在 TIA 配置下运行。  

    https://www.ti.com/product/MSP430FR2355

    集成的12位 ADC 支持多个通道、这些通道可连接到每个 TIA 和四个智能模拟组合的输出。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您能不能建议使用微控制器以外的分立器件或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    TLV9062、TLV9002或 TLV9042等器件可在 TIA 应用中正常工作。 通常需要低输入偏置电流来减少误差。 我建议将器件用于低电源电压(5V)、并且是具有低 IB 的 CMOS 器件。 如果您需要更高的电源电压、请告诉我、我会推荐其他一些器件。

    以下是一个可能对您的设计有所帮助的文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa220a/sboa220a.pdf

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您提供本文档。 如何决定电路带宽? 我将使用传感器测量可见光、因为它是连续的、可以使用计算中的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    您可以使用此电路作为起点:

    e2e.ti.com/.../viny_5F00_tlv9001.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢。 我想知道您是如何考虑电路带宽的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    设计步骤3显示了用于计算用作 TIA 的放大器最小带宽的公式。 此外 、TIPD176 显示了一个更深入的公式推导。

    电路带宽取决于您的系统、并由 Kai 原理图中的 R3和 C2设置。 您测量的光的频率将决定电路的带宽。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    SFH2401提供76nA/lx。 为了测量高照度的日光、选择了一个相当低的 R3。 大约4.9V/(10k x 76nA)= 6400lx 可以使用此电路进行测量。

    由于 TLV9001与任何其他 OPAMP 一样、无法在输出端降至0V、因此 R1和 R2可提供大约100mV 的偏置电压(具体为5V /(10k + 200) x 200 = 98mV)。

    SHF2401的检测器电容为65pF。 为了实现稳定运行、选择了100pF 的 C2。 看看在省略 C2时会发生什么情况。 小信号瞬态响应显示严重振铃、换句话说、不稳定:

    相位稳定性分析显示的相位裕度仅为20°:

    e2e.ti.com/.../viny_5F00_tlv9001_5F00_1.TSC

    Kai