This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:TVL4172输出错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003171/tlv4172-tvl4172-output-is-wrong

器件型号:TLV4172

我已通过一个1000Ω Ω 电阻器将 TLV4172的同相焊盘连接到 GND 并将 TLV4172配置为缓冲器,TINA 仿真显示输出大约为420uV。 我已经测试了两个 PCB、一个输出大约为0V、另一个输出为-7V、这是错误的、请重新给出错误结果。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请记住、电压表可以显示高输入电容、这可以使 OPAMP 在直接接触输出时振荡。 如数据表图14所示、插入一个小型隔离电阻器。

    顺便说一下、不要让 TLV4172中的其他运算放大器浮动

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尝试使用示波器探测输出、看看您是否看到如 Kai 提到的任何振荡。  

    您是否测量了输入电压和两个电源、以确保它们处于您期望的电压?

    如果您输入1Vpp 1kHz 正弦波、示波器上的输出看起来是什么样的? 请提供输入和输出信号的波形。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我将关注您的建议。 我让 TVL4172中的其他运算放大器浮动、我如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我将关注您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将未使用的运算放大器的+输入端连接到信号接地端、并将其输入端连接到输出端。 就像您希望将它们作为单独的电压跟随器进行连接一样。 最后、您有四个电压跟随器、但其中只有一个正在运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议查看"未使用的运算放大器-该怎么办"以了解更多信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb