This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:TIA 应用

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002404/opa855-tia-application

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA858

您好论坛、

我正在设计光电二极管的 TIA、并考虑将 OPA855用作第一级 TIA。

我的应用如下。

我们将使用理论上没有偏移电流的平衡光电检测器(但我可以根据需要添加一些小的偏移电流0-30uA)。

信号正弦波介于1-100MHz 之间、振幅介于10nA 和10uA 之间。

检测器电容约为300fF。

这里的噪声性能非常关键、因为在流水线下、我们需要尽可能精确地提取有关正弦波的信息(如振幅)。

您认为 OPA855是这里的最佳选择吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    如果我的目标是120MHz F-3dB、您实际上可以在第一级获得50kOhm 增益-使用 OPA858等 FET 输入会产生更低的噪声、因此很难获得该巴特沃斯响应的0.04pF 反馈 C。  

    这是输入点电流噪声、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      除了 Michael 的响应外、如果噪声性能至关重要、它还取决于您需要多少互阻抗增益。 这将决定我们是查看 FET 还是双极输入放大器。 您在寻找该应用的反馈电阻?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima 和 Michael、您好!

    我们正在寻找至少10k。 我需要的任何额外增益、我只需在之后添加 V/V 增益即可。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里有一些设计侧、反馈 C 是低电平-针对巴特沃斯、  

    此处为 OPA855、  

    此处为 OPA858、  

    然后是输入参考点电流噪声比较、