This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:性能与 AD8544四路通用运算放大器相似的器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003341/tlv9064-device-with-similar-performance-to-ad8544-quad-general-purpose-op-amp

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: TLV9004

大家好、团队、

我正在寻找性能与 AD8544  CMOS RRIO 四路通用运算放大器相似的 TI 器件。

我之前看过 TLV9064 和 TLV9004 、它们被称为具有相似性能特性的器件、其主要优势在于更宽的电源范围、更高的 GBW、更高的压摆率、更低的 Vos、更低的漂移、 和更低的噪声(在 TLV9064中)。  

是否仍建议将其中一个器件用作与 AD8544性能相似的器件?

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    正确、TLV9004和 TLV9064都是 AD8544的合适替代产品。

    如果需要类似的规格、TLV9004可提供与 AD8544相当的性能规格、并在更宽的电源电压范围、更低的 Vos、更低的 Vos 漂移、更低的噪声和更高的压摆率方面进行了改进。

    如果需要更高的 GBW 和压摆率、我建议使用 TLV9064。

    我在下面添加了三个器件的比较表。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

     

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob! 非常乐于助人!