This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:16V 与32V 之间的总线电压寄存器值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003299/ina219-bus-voltage-register-value-at-16v-vs-32v

器件型号:INA219

根据下图、数据表中描述了总线电压寄存器。

这仅显示了满量程范围= 32V 时的寄存器格式。这是否意味着16V 时的寄存器格式相同? 我认为、如果明确指定了这一点、数据表将会更清晰。 如果格式不变(无论 LSB 是4mV)、将满量程总线电压设置为16V/32V 的点是什么? 是否能够将 OVF 位用作溢出检测(即使可以通过读取值来获取相同的信息)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的工程师、您好!

    16V FSR 时的寄存器格式在图24的正下方进行了说明。 它具有相同的 LSB、唯一的区别是寄存器的 FSR 十进制值。  

    切换到32V FSR 有助于降低计算功率时数学溢出的可能性、但这是唯一的优势。 两个设置仍然指定为相同的错误。 我承认这似乎没有意义、但这就是器件最终的方式。

    此致、

    Peter