This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:如果我限制电流(&L);5mA、我在多大程度上超过输入引脚的电压?

Guru**** 2767245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003268/lmc6484-to-what-extent-can-i-exceed-voltage-at-input-pin-if-i-limit-current-5ma

器件型号:LMC6484

注12中似乎隐含了可以超出输入电压范围的含义-

"注12:仅当输入电压超过绝对最大输入电压额定值时才需要限制输入引脚电流"

是这样吗?

电流< 5mA 时、输入电压限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我看到第24页有一条注释,它是好的:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我将关闭该线程