This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:负输入电压

Guru**** 2839220 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231, TIDA-00313, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002726/ina231-negative-input-voltage

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313ISO1541

尊敬的先生/女士:

我想使用 INA231来测量-5.8V 电源轨上的电流。

我已通读 TIDA-00313并找到以下电路。

请大家仔细看看它是否看起来不错。
欢迎提出任何意见。

IRZ (电流 throyugh Rz)约为11.3mA

INA231 0.6mA
ISO1541 4.7mA
SDA (10K)上拉0.5mA
SCL (10K)上拉0.5mA
齐纳5mA

Rz =|-5.8-)-4.7)|/11.3mA = 97 (使用81)

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    感谢您使用 TI 论坛。  这个原理图对我来说很好。  我唯一的意见是、如果您希望在高速模式下进行通信、那么您可能需要较小的上拉电阻值(可能减半或稍小一点)。 如果您不使用高速模式、那么它就像现在一样正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    非常感谢。

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!