This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:Rin 规格

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000377/lmh32401-rin-specification

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

有关20k 增益的输入电阻规格

输入性能
RIN 输入电阻270 350 410 Ω。

我想将该器件与检测器一起使用、检测器将从输入引脚灌入电流。

该检测器具有大电容和大容量电阻(20pF/300R)。

我想确切地知道 Rin 的规格是什么、因为如果输入阻抗为350R、带宽将受到严重限制。

在开发板上进行的测量(2k 连接到输入端)表明增益为10、这符合预期、并且额外的350R 似乎没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    为什么不使用 LMH32401 TINA-TI 参考设计运行仿真?

    LMH32401 TINA-TI 模型(修订版 B)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我正在使用 Cadence pspice 仿真器、已经绘制了评估板原理图并对其进行了仿真。

    Vocm (1.125V HW 与1.65V sim)处的直流值以及输出(OUT+:3.23V sim 与0.821 HW: OUT-:3.23V sim 与 1.43 HW:)因仿真和评估板硬件上的测量值而异。  

    交流仿真还显示了评估板30mV RMS 输入的差异。  硬件上的差分输出与预期的完全300mV rms、但仿真显示250mV @ 1MHz。  

    我仍然想知道数据表上的 Rin 规格意味着什么、因为它对于芯片的设计人员来说足够重要、可以提供该值。  

    如果您可以向我发送电子邮件地址、我可以向我发送仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我认为这是 TIA 的开环输入阻抗。 低值表示它是电流反馈拓扑。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ Coetzee、

    请参阅 LMH32401数据表的图4。 输入电容确实会限制带宽。

    如果您想向我发送仿真文件、我的电子邮件地址是 s-cashin@ti.com。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmh32401_5F00_pspice.zip

    模型的库版本存在某种类型的转换问题。 请同时复制并粘贴此文件。