This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:输入电压、Spice 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999224/ths7530-input-voltage-spice-model

器件型号:THS7530

您好!

1)输入电压

根据数据表第5页

最小输入电压1.75V
最大输入电压3.25V

我进行了 SPICE 仿真、 输入电压=直流偏移+交流

DC Offset =2.5V,但 AC 值不能大于100mV,否则输出会衰减!

 

2) Spice 模型

SPICE 模型是否是最后更新的? 不考虑 VCL+/VCL-!

谢谢

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

      您是否能够共享仿真文件或原理图? 如果您使用+5V 单电源轨、您可以将增益设置为放大器在输出上高于3.5V 时达到饱和的位置。  

      SPICE 模型上次更新时间为2011年。 遗憾的是、我们没有计划更新模型以包含这些引脚。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的重播

    1仿真: 增益= 0、 交流= 500mV、 输出在2.22V 和2.78中饱和

    2仿真: 增益= 0、 交流= 150mV、 输出在2.22V 和2.78中饱和

    3仿真: 增益= 0、 交流= 50mV、 输出正常

    此致

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

      感谢您分享仿真屏幕截图。 该器件的最小增益为11.6dB 或3.8V/V 增益。 即使如此、对于+5V 电源、电压仍应在3.5V 至1.5V 的范围内饱和。 对于+/-2.5V 电源、它会在1.75V 和-1.75V 的正确电平下饱和。 这可能是电源之间该器件的早期版本中出现的宏模型问题。 在这种情况下、Vocm 未正确设置。 我需要向我的团队询问这方面的情况、并将向您提供最新信息。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我想您会对 THS7530的输入级造成严重过载。 Gilbert 单元只能处理非常小的输入信号。 请记住、THS7530提供的最大增益为200。 这只能与小输入信号结合使用。 在整个拓扑中、THS7530旨在处理小输入信号。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Mohamed、

      我与我的团队进行了检查、很遗憾、这种模式在单电源下确实存在一些问题。 现在最好在分离电源下运行以确定功能。 THS7530的输入级确实使用 Gilbert 电池架构、但它经过了修改、能够处理高达3.5V 的输入电压。  

    谢谢、

    Sima