This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:THS3215 DAC 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000925/ths3215-ths3215-dac-output

器件型号:THS3215

你(们)好

对于 DAC 输出"缓冲器+差分转单端"方案、请帮助确认 THS3215 HD2 (40MHz 1Vpp)支持<- 75dbc、还是有其他方案。

提前感谢

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我们针对差分到单端 HD2在频率范围内的可用数据在2Vpp 下指定:

    40MHz 时看起来像1Vpp、可能会使您的频率约为-70dBc。 您能否澄清一下您对其他计划的看法?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的善意回复、

    是否有方法将 HD2性能提高至-75dBc

    非常感谢。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 Sam 输入的图是将 D2S +OPS 组合成100欧姆负载的图。 该图显示了2Vpp 下的-69dBc、对于1Vpp 摆幅、它应该会稍微低一点、如果您要稍微增加每个级上的负载。  

    -75dBc 在40MHz 时是一个相当好的数字、请记住、这些是典型的图、您应该预料到在这种情况下会有一些传播(最有可能是在较差的方向)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的来信。 我们尚未找到解决方案、
    是否有机会增加电压(+/- 6V ->+/- 7.5V)以获得更好的 HD2? 它可以增加多少钱?
    或其他型号的缓冲器+差分转单端 DAC 输出放大器

    此致、

    William