This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:来自 ADS8568输入级的容性负载会导致我可以#39;t 摆脱奇怪的波动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272, ADS8568, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998169/lm8272-capacitive-loading-from-input-stage-of-ads8568-is-causing-weird-fluctuations-i-can-t-get-rid-of

器件型号:LM8272
主题中讨论的其他器件: ADS8568OPA2156

大家好、

第一次真正深入分析 SAR ADC 输入级引起的振荡/不稳定。 此时、我已经完成了大约3个缓冲器、现在我将使用 LM8272、它应该能够驱动任何电容负载。 我是不是错误地模拟这种情况、还是误解了行为应该是什么样的?

我将在缓冲器输出端放置具有隔离电阻的图像、但是移除/添加隔离电阻对输出的初始下降影响很小。

这是电路。 我读取的是干净的5V 直流信号、然后是 ISA、它会略微调节信号。 随后是缓冲器、用于驱动 ADS8568的输入。

在 ISA 的输出端、已经存在小振荡/突降

缓冲器的输出看起来不是很好、我期望一些更"稳定"的东西。 如果这是正常行为、我们会非常感谢您的解释。

最后、这里是缓冲器的输出、它与 SAR ADC 采样电容器的电压叠加。  

我是不是缺少某些东西/做了一些不正确的事情、还是这不是该信号的样子。 我们衷心感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间压电表、  

    几乎所有 SAR 都建议在输入端放置一个"电荷库"电容器、以提供到内部电容器的初始电荷转移。 您只显示5pF、其中大多数设计可能具有1nF、添加后、运算放大器稳定性需要一个小型串联 R。很奇怪、对于大多数运算放大器、增加 SAR 输入端的电容会降低所需的值。 您可以尝试在 sim 中使用运算放大器的1nF 和10ohm 串联 R 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    EVM 建议使用以下电路:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    这些较大的骤降是正常的、是由 ADC 的开关引起的。 正如 Michael 提到的、您可能需要增大输出电容以减小骤降、并确保放大器的输出在 ADC 采集周期结束时稳定。  

    我强烈建议观看有关 ADC 的 TI 高精度实验室视频。 这里有很多关于电路设计的好信息、包括驱动 ADC 输入和基准引脚。

    还有一个模拟工程师计算 器、可帮助您计算所需的输出电阻器和电容器以及在指定采样率下驱动 ADC 的最小运算放大器带宽。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您在 TI 高精度实验室视频中给出的建议。 这是一种巨大的援助。

    在其中一个视频中、他们确实详细介绍了最小运算放大器带宽、但它们仅显示了额外的输出电阻器和电容器会降低所需带宽、但不提供计算上述最小带宽的任何公式(模拟工程师计算器除外)。

    您能否向我介绍一些说明如何计算最小运算放大器带宽要求的文献或内容。  

    感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我不知道有任何显示最小运算放大器带宽推导的文献。 我建议在我们的精密 ADC 论坛上发布一个问题、看看他们是否知道某件事。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    使用电荷桶滤波器的好处

    e2e.ti.com/.../pieter_5F00_opa211.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的努力并提供了一个仿真模型!

    我想我的误解是、我认为 LM8272对它可以驱动的容性负载没有限制/数据表中说的

    "LM8272专门设计用于驱动无限容性负载而不出现振荡(请参阅图25)。 此外、该器件的输出电流处理能力可实现良好的转换特性、即使在大容性负载下也是如此(稳定时间和压摆率与容性负载间的关系图)。 这些特性的组合非常适合 TFT 平板缓冲器、模数转换器输入放大器等应用 然而、与大多数运算放大器一样、在运算放大器和容性负载之间添加一个串联隔离电阻器可提高趋稳和过冲性能。 输出电流驱动是驱动容性负载时的一个重要参数。 此参数将决定输出电压的变化速度。 参照图25、可以识别两个不同的区域。 低于大约10、000pF 时、输出压摆率仅取决于运算放大器的补偿电容器值和流入该电容器的可用电流。 超过10nF 时、压摆率取决于运算放大器的可用输出电流。 通过将短路电流值除以电容器、可以估算大于100nF 的负载的正负压摆率"

    这是我的最后一个误解、但我目前正在考虑使用 OPA2156、并将添加电荷桶滤波器;)。

    再次感谢!