This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA863:查询总延迟时间以实现 Vcc 的90%

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA863, LM7171, OPA2834, BUF802, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999430/opa863-inquiry-on-the-total-delay-time-to-achieve-90-of-vcc

器件型号:OPA863
主题中讨论的其他器件: LM7171、 OPA2834、 BUF802、 OPA2863

您好、TI、

我一直在使用运算放大器 OPA863、并担心 实现90% Vcc 的延时时间。 我的应用是高速缓冲器。
我的问题是:
1:压摆率是否与上升时间和下降时间分开?
2:当我们使用运算放大器作为缓冲器时、是否需要稳定时间?
3:我们的输入范围为0至4V 模拟信号、Vcc 为+5V。 因此、如果考虑稳定时间、0.1%的含义是什么? 对于我的应用、它是否会随着百分比的增加而均匀地减小?

我对 LM7171和 OPA2834也有类似的疑问。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    通常、压摆率是一个大信号参数、而上升和下降时间是低信号参数。

    稳定时间对您是否重要取决于应用。 如果您希望输出跟随特定周期内的输入阶跃变化、那么稳定时间很重要。 假设您要驱动 ADC。 然后、OPAMP 的稳定时间必须处于 ADC 的采集时间内。

    0.1%稳定时间意味着输出稳定在最终值的0.1%之内。 对于2V 阶跃、此值为2mV。 0.1%表示10位精度。

    稳定时间不能随着稳定因子的增加而均匀地减少。 有关典型趋稳曲线形状、请参阅以下链接:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Settling_time

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压摆率是最大边沿速率、通常决定"上升和下降时间"、这通常是输出达到正确最终值的80%所需的时间、在本例中为9ns。

    2、稳定时间是放大器输出达到更精确容差所需的时间、在本例中为0.1%。

    听起来您对中间某个位置的精度感兴趣。

    2V 阶跃的稳定度为0.1%意味着对于1.5V 至3.5V 阶跃、我们测量到输出在57ns 内稳定至3.5V±2mV。 对于4V 阶跃、可能需要更长的时间。

    您可能对 BUF802感兴趣、BUF802是我们产品线最近发布的高速缓冲器。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压信号频带为2.6%。 这会增加比较器总传播延迟中的稳定时间。  
    请注意:-输入或输出端没有滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2863就是我想的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    OPA2863和 OPA863应具有相同的行为。 输出的稳定时间当然会受到输入信号行为的影响。 以下是什么意思?

    [引用 userid="476647" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999430/opa863-inquiry-on-the-total-delay-time-to-achieve-90-of-vcc/3703484 #3703484"]我的输入电压信号频带为2.6%[/quot]

    -Sean