This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:关于 PRG 引脚的信息

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002439/pga309-information-about-prg-pin

器件型号:PGA309

你(们)好

如果 PRG 配置为单线 UART 接口、PRG 引脚的电压和电流电平将是多少?

此致

杜瓦希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜瓦希:

    PGA309数据表指定了 PRG 逻辑输入电平:

    对于逻辑输入低电平,可接受0.2 * VSD (最大值);对于逻辑输入高电平 ,可接受0.7 * VSD (最小值);其中 VSD 是数字电源电压。  允许的数字电源电压范围为2.7V 至5.5V。

    PRG 输出为漏极开路、指定灌电流为5mA 时的最大低电平为0.4V。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜瓦希:

    《PGA309用户指南 》详细 介绍了 PGA309 PRG 引脚配置和电路配置/保护。

    PGA309用户指南 (第88页)的4.10节记录 了 PRG 被连接至 VOUT 时的单线运行。 第88-90页讨论了电路、PGA309寄存 器配置、此配置允许将单线制接口引脚(PRG)直接接至 PGA309输出引脚(VOUT)。

    PGA309用户指南 (第91页)的4.11节讨论了四线传感器模块、其中 PRG 与 VOUT 分开连接。  第91-93页讨论了 PRG ESD 和过载保护、图4-21显示了四线模块上 PRG 引脚的外部保护电路 EMI/RFI 滤波和 ESD 保护示例。

    谢谢、此致、

    Luis