This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:所需的共模输入范围规格(±5V 电源)

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002572/tl072-common-mode-input-range-spec-needed-5v-supplies

器件型号:TL072

我使用的是具有±5V 电源轨的 TL072I 器件。 该数据表仅提供±15V 电源的共模输入范围规格。 请提供±5V 电源轨的共模输入范围规格。

此外...最小/典型 TL072I CM 规格似乎自相矛盾(或至少解释得有点混乱)...can 您使用更传统的(V-)-x "min"至(V+)+x "max"规范约定提供±5V CM 规格。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony、  

    这是您想要的吗?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美...谢谢卡罗来纳!!