This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:导入.OPJ 文件后、OPA657只能创建一个实例、多个实例会引发错误

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998461/opa657-after-importing-the-opj-file-can-make-only-one-instance-of-opa657-multiple-instances-throw-an-error

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

最近使用 这篇文章弄清楚了如何在 ti 的 pspsice 中为 OPA657导入和使用 pspice 模型。 但在仿真文件时遇到以下错误。 当我按下"Simulate"按钮时、实例会抛出以下错误

第二次单击"Simulate"按钮时、会对电路进行磁力仿真并提供图形输出。 (但这里是有趣的部分。 当我尝试在 TINA-TI 中模拟同一电路时、输出图有几 mV 的差异。)这很奇怪、我对这种行为没有逻辑上的答案。

如果我要 使用 OPA657进行2级运算放大器设计、现在是第二部分、它 的行为方式与上图中第一个示例中所述的方式相同。 在第二个单击"Simulate"按钮的实例中、我有此错误

我在这里没有得到两件事

1.为什么第一个单击"Simulate"按钮的实例会引发错误,以及第二次单击"Simulate"按钮时它如何进行 magic 工作?

2.为什么多个 OPA657实例会出现错误"第1节中没有数据 Vaues。 如何使2级放大器仿真正常工作?

经验丰富的用户请提供您在上述方面的宝贵指导。

最棒的

SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

     您获得第一个错误/警告窗口的原因是必须将我们的模型导入 PSpice。 PSpice for TI 无法分辨 TI 产品模型与其他导入产品模型之间的差异。 这是一个新软件、我们目前正在将大部分产品导入到 PSpice for TI 库中。 我没有看到第二个错误、您能与我们共享文件吗?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    无法使用“插入”->“图像/视频/文件”部分将.OPJ 文件附加到此处。 已尝试多次。 附加.jpg 文件供您参考

    此致、

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sakthikumara_5F00_opa657.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

      感谢您提供快照。 如果您仍然遇到第二个错误、此处是同一原理图设置的 TI PSpice 工程、它仅提供有关导入第三方模型的第一个错误、您可以忽略该错误。 我没有得到第二个错误。 您可能需要在瞬态仿真配置文件中添加 OPA657.lib 文件、 如本视频中时间戳3:04处所示。

    e2e.ti.com/.../OPA657_5F00_SK.zip

    谢谢、

    Sima