This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:Vout 公式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001013/ina193-vout-formula

器件型号:INA193
主题中讨论的其他器件: INA281

大家好、

这是我们客户的询问。 如果 已知 Vin+和 Vin-以及 Rshunt、请帮助提供计算 INA193 Vout 的公式。

附加电路以供参考:


(I)负载范围为300mA 至1A。 其中输入电压将从5到6.6V 不等

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    Vout = I x 82mR x 20

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    以上 Kai 的表达式正确。 公式中的"20"表示与 INA193相关的增益,而 I*Rshunt 表示器件引脚之间产生的感测电压。 这意味着对于给定的最小值和最大值、放大器上的预期输出将是

    输出电压@300mA =.492V

    VOUT@1A = 1.64V

    客户是否在此处使用所选分流器以获得散热优势? 165mΩ 150mΩ 1A 的最大测量值和3.3V 电源、它们实际上可以在此处使用高达1 μ A 的分流器(尽管我会选择类似于1 μ A 的器件来防止器件饱和)。 随着分流器的尺寸增大、输入端产生的感应电压以实物形式增大、这将有助于减少测量低端器件偏移误差。 这需要权衡电阻器上烧结的额外热量、但它们需要确定此处可接受的误差量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果我们使用较高的 rshunt 值,则功耗和电阻值较高导致的压降会导致其他问题。 此外,由于 PCB 空间问题,我们无法选择更高的电阻值

    输出电压的典型电流大约为0.3A 至0.5A,Vsense 大约为24mV 至41mV。 高于20mV 的 Vsense 没有太大的误差。

    大于20mV 的 Vsense 适合测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    请参阅数据表的图5

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,对于25mV 的 Vsense,我们看到的误差为1.25%。 如果出现1.25%的误差,则表示 Vsense = 25mV。 在我的应用中、误差最好保持在2%。 请确认 Vsense = 25mV,误差将约为1.25%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha、

    当您说25mV 时会出现1.25%的误差时、您所指的是什么图/规格? 误差在这里不会是静态的、但会随着相对于偏移电压增加信号而向下移动。  

    这是一个计划进行扩展的设计吗? 在曲线中如此低的位置运行时、失调电压将有可能在这里的信号中占据主导地位。 虽然 INA193的典型偏移仅为500uV RTI、但最大值可能为2mV。 集成到24mV 信号中、仅输入信号的误差就接近8%、具体取决于器件之间偏移的分布。 您可以通过迁移到此系列的较新成员 INA281来改进这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    我认为 INA193 Asha 数据表的图5是指:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出 Kai。

    Asha、

    虽然图5在25mV 的 Vsense 下确实显示1.25%、但请记住、该曲线展示了器件的典型行为(在100mV 的 Vsense 下为0.75%)。 我上面显示的误差曲线适用于最坏情况下的行为、未考虑器件的测试限制。 根据 EC 表、总输出误差在100mV 的 Vsense 下进行测试、任何表现出大于2.2%误差的器件都将被批次拒绝、但这并不一定会在25mV 标记处外推1:1以进行最坏情况分析。 这就是为什么我在上面问您这是一个打算扩展的设计。

    这里是我生成的同一曲线、扩展至 Vsense = 100mV 的条件。 使用80mΩ Ω 分流器、您将在大约1.25A 的电流下生成100mV 的感应电压。 请注意、在最坏的情况分析中、我们正好处于2.2%的误差标记附近。 但是、最坏情况的偏移对25mV Vsense 下的误差影响要大得多: