This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-Q1:您能告诉我哪一个器件以及我们如何将其用于其 EVM 吗?

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001944/ina333-q1-could-you-tell-me-how-which-part-and-how-we-use-for-its-evm

器件型号:INA333-Q1

大家好、  

您能告诉我哪个 EVM 以及我们如何将其用于 INA333-Q1评估吗?

"INAEVM-MSOP8"是否适用于 INA333-Q1 VSSOP? 它是不是没有 INA 器件的 EVM、并且我们需要额外的 INA333-Q1 IC 本身 来使用此 EVM 评估 INA333-Q1吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi  San、您好!

    您应该能够使用 "INAEVM-MSOP8" 来评估 采用 VSSOP 封装的 INA333-Q1 IA。  

    我认为您需要为  EVM 订购额外的 INA333-Q1 IA、因为 EVM 的 BOM 不随运算放大器组件一起提供。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond