This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:输入失调电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA320, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001984/opa320-input-offset-voltage

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:OPA192OPA392

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。


我有关于 OPA320S 和 OPA192的一些技术问题。 我有一个使用 OPA320S 的测试设置、该器件被配置为单位增益缓冲器。  当 GND 中存在高频噪声时、我看到输入失调电压变化为500uV。 但是、我不会看到 OPA192出现同样的问题。  我想了解 OPA320S 为何会发生这种情况。 根据数据表规格、OPA192和 OPA320S 具有相似的 CMRR 和 PSRR 性能与频率、这些模拟放大器中的失调电压是如何受到影响的。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    与 OPA192 (10MHz)相比、OPA320具有更高的带宽(20MHz)。 这使得 OPA320更容易受到 HF 噪声的影响。

    但是、HF 噪声如何进入您的测试电路中的 GND? 简单地将噪声注入 GND 不一定会增加 OPAMP 输入端的噪声。 在测试设置中、还有更多工作要做。 您能否显示测试设置的原理图和照片?

    处理高频噪声的常用方法是在运算放大器的输入和输出端使用低通滤波、并结合适当的电源电压去耦和屏蔽措施(如有必要)。 不必要的 HF 绝不能到达运算放大器

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    正如 Kai 所指出的、很难用电路原理图等来解释 OPA320S 缓冲器配置的500uV 偏移情况。 是的、OPA192的 Vos 规格比 OPA320S 低得多、这可能是原因的一部分。  如果您想向我们发送原理图、我们可以查看它。   

    我将另一个与 OPA320S 和低电压精密运算放大器相当的 OPA392运算放大器封装到一起。 相比之下、OPA192被视为更高电压的运算放大器、它似乎也适用于您的应用。  

    最棒的

    Raymond