This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容分压器与运算放大器的交互作用

Guru**** 2898970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001591/capacitive-voltage-divider-interaction-with-operational-amplifiers

大家好、我正在开发一个电容分压器、该分压器会将交流电压信号衰减到定义的比率。 该电路需要在50Hz 至10kHz 范围内具有恒定衰减的频率带宽。 如果有人可以建议我是否可以通过图片中的电路实现这一点、那将非常有帮助

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    电容分压器的缺点是在高频时看起来像是短路。 给出的示例、50pF 电容在1GHz 时显示阻抗为3R。 因此、当 ESD 达到电路的输入时、不会有任何电流限制、因此 OPAMP 有可能被完全破坏。

    最好将电容输入分压器放置在同相放大器的正输入端、而不是将其放置在反相放大器的反馈环路内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai、我已经尝试过其他电路、正如您提到的、采用同相配置、如图所示。 但这种情况下、其频率响应会随不可避免的电阻负载而变化。 请您向我推荐一些有助于解决此问题的参考资料。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    您需要 OPAMP 输入偏置电流的电流路径。 然后、您应该使用频率补偿分压器、如交流电压表或示波器输入分压器中所示:

    e2e.ti.com/.../imanka_5F00_opa189_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    但我的问题是、我不能在50pF 电容器上使用并联电阻器。 我需要阻断来自输入源的直流电压。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    请记住、50pF 电容器与其电容并联时已经存在不可避免的隔离电阻。

    您可以将所涉及的电阻(R2、R3)增加一个特定的系数、也可以选择隔离放大器设计

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai。  

    我将研究在我的电路中使用隔离放大器的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    Kai