This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300滞后大于预期。

Guru**** 2770175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001825/ina300-ina300-hysteresis-greater-than-expected

器件型号:INA300

您好!

     我目前正在使用 INA300进行过流检测。  限流电阻器设置为836欧姆、感应电阻器设置为0.291欧姆。 迟滞引脚悬空、因此迟滞值应为2mV。

根据他的信息、电流阈值设置为57.46mA、由于迟滞、警报信号的转换应在63.44mA 和49.69下发生。

但是、我观察到转换发生在72mA 和48mA 的电流下。  

上限远高于应有的值。

您能告诉我这种情况的原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    您是否会发布一个原理图并可能提供一张分流电阻器布局图?

    我将在平均时间内对此进行研究、并将很快作出回应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar、

    正确的做法是、该跳变范围值不应是。 为了更好地确定这一点、我们肯定需要原理图和任何基本布局信息。

    我建议您检查双检查系统,同时尝试使用精确的>6位万用表测量分流电压,并仔细检查如何测量负载电流。

    是否有输入滤波器?

    在测量过程中、输入共模电压是否有任何波动?

    器件是否具有稳定的接地平面?

    此致、

    Peter