This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:跨阻放大器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001035/lmh32401-transimpedance-amplifier

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件: LMH5401LMH6401

大家好、团队成员

有一个有关 LMH32401的应用问题。 在 TINA 中运行仿真、看起来工作正常。

1.如果未使用 Vocm 引脚。 我能否添加一个 RC (50Ohm +0.1uF) 来实现端接。

2.如果未使用 VOD 引脚。 我能否添加一个 RC (50Ohm +0.1uF)来实现端接。

     

实际情况下是否存在潜在风险? 后置放大器将是高速全差分放大器。 输入共模电压约为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    数据表的第7.3.4节与图7.2结合使用可回答您的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用这些引脚、则只 需使用外部电容器(可选)将其旁路、以降低内部电阻分压器网络的噪声。 在这种情况下、Vocm 将定义为1.1V。 在设置 VOD 引脚时、必须考虑输入是拉电流还是灌电流。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    根据数据表实现、如果不使用这两个引脚、则应通过0.1uF 电容对其进行去耦、以避免噪声。 但仅使用去耦合电容器、如果测量引脚电压、VOD 为~1.1V、Vocm 为~0.5V。 我想将这两个引脚设置为~0V、以匹配下一个完全放大器、如 LMH5401或 LMH6401。 PD 连接作为数据表、负电压至 阳极、 阴极节点连接至 LMH32401输入引脚。  

    另一种方法是、数据表测试条件为 VOD=0V、如何设置它? 只需将其与电容进行去耦即可作为评估板。 请混淆。  

    您想详细解释一下吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    对于单电源配置、您不希望输出共模为零伏。 如下图所示、输出共模可视为差分输出摆幅之间的中间点。 如果将 Vocm 设置为0V、则将无法输出差分信号、因为 这需要输出摆动为负值。 VOD 引脚用于平衡输出以允许更高的动态范围、如果您将其绑定到0V、则没关系、但根据系统的不同、它可能不是最佳选择。

    处理下一级输入共模的一种方法是将信号与串联电容器进行交流耦合。 我想知道您的下一个阶段有哪些电源、您是否在系统中混合使用了单电源和双电源? 您是否需要信号进行直流耦合?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的更新。

    正如您提到的、加上实际情况、输入脉冲电流非常低、约为100nA (例如100nA)。 因此、如果将 Vocm 配置为0.5V (在实际应用中、即使是 lmh32401的高增益模式、输出电平也是低电平)。  我将 VOD 引脚连接到电容、以获得更好的旁路、从而避免噪声进入系统。(通过器件方框图、VOD 默认配置为~0.5V)。 从而尝试满足器件规格。  

    下一级放大器甚至可以接受0.5V 共模电压、甚至将其配置为 Vocm 至0V、例如 LMH5401、显然不会降低放大器的性能。 lm32401输出与下一个放大器直流耦合、而 lmh5401使用了钝化电源(+/-2.5V)

    接下来将讨论另一个问题、我尝试简化电路设计并降低成本。  

    我是否可以使用外部电阻器连接到 Vocm/VOD 引脚以获得所需的电压、并加上另一个去耦电容器以避免数据表建议中的噪声?

    2.如果 LMH32401使用了无光泽电源、例如+/-1.65V (或+2V、-1.3V)。 在此配置中、我是否可以将 Vocm 和 VOD 设置为零电压、而不会对性能产生任何影响?!  您对沉闷的供应和性能影响的评论或建议如何?

    再次感谢您、希望您下次回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    要在  单电源配置中将 Vocm 设置为0.5V、您可以使用14k 电阻器和可选旁路电容器。

    您还可以使用双极电源并将 Vocm 设置为接地。

    必须注意的是、VOD 的设置是否能够最大限度地扩大动态范围取决于输出摆幅、输出摆幅是输入和增益设置的函数。

    我问过您的电源、因为 当坚持单电源或双极电源时、通常更容易处理直流耦合共模、而不是在两者之间交替。

    正确   连接后、LMH32401能够使用双极电源运行:

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sam。

    我将对此进行更多调查。