This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:有关过压和欠压的问题

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001520/tas5733l-questions-about-overvoltage-and-undervoltage

器件型号:TAS5733L

我将 ADR/FAULT 配置为输出、以查看芯片是过压还是欠压。 当我向芯片输入3.3V AVDD 时、ADR/FAULT 显示为1、并且芯片正常工作、但是当我在12V 后输入 PVDD 时、ADR/FAULT 已在0和1之间切换。 这是正常现象还是发生了欠压和过压故障? PVDD 输入为12V/200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeli、

         从数据表中可以看到、故障引脚必须配置为使能、或者它是检测 ADR 的输入引脚。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题,但我还有另一个问题。 芯片手册中规定 TAS5733L 不能连接到 MCLK、但在论坛中、我看到一篇文章说 TAS5733L 必须与 MCLK 一起从外部提供、否则将不会有声音输出。 在上面、我没有连接到 MCLK、结论是没有声音输出。 我可以对 MCLK 和 SCLK 短路吗? 假设 SCLK=48kHz*32*2大于3MHz 以提供 MCLK、但芯片手册中的最大 SCLK 只能选择24位、如何处理、如果必须使用 MCLK、那么芯片手册为什么说不需要 MCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeli、    

          如果您想使用3线 I2S、MCLK 和 SCLK 应该连接到外部。 这意味着 I2S 仅在 SCLK 处于2.8224~24.576MHz 范围内时工作。

         如果没有提供 MCLK,放大器的内部振荡器将生成放大器运行所需的内部时钟。 在此工作模式下、放大器不会通过输出流式传输音频内容、直到提供有效的 MCLK 为止。 通常使用48kHz FS 和32位模式、然后 SCLK 为3.072MHz、也可用于 MCLK。

         也许您可以尝试连接 MCLK 和 BCLK、然后尝试提供24F BCLK 以查看器件是否具有输出。 否则、这意味着您必须需要32F BLCK (3.072MHz)。  

    BRS

    Leon