This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321:如何使用 VCL 引脚实现简单的电流限制?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, TL431, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001019/lmh6321-lmh6321-how-to-use-vcl-pin-for-simple-current-limit

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件: TL431BUF634

大家好、我计划使用 LMH6321、并且希望使用设置为200mA 电流限制的 VCL 引脚。

但遗憾的是、我不确定如何正确使用 VCL 电流限制、

在数据表中、Rext 应该为10kΩ、Ω 并且 Iext = Vprg/Rext。

电流限制值 ISC=2x200 (Iext)=400Iext。

在我的情况下,ISC = 200mA,那么 Iext 应该是0.5mA (这意味着需要 VPROG = 5V+Vertual GND,对吧?)

因此、我必须使用小型 LDO 或 TL431等电压基准为 VPROG 准备电源、对吧?

我想使用运算放大器和分压器(和 POD)制作 Vertual GND、那么这个解决方案看起来就像这样

非常复杂、就像限流电路一样。

如果可以的话、您能给我提供更简单的解决方案吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望使用什么电源电压?

    原理图会有所帮助

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 是正确的、询问您的电源、因为只有当您尝试在单个电源上运行时、才需要1/2 Vs 虚拟接地。 如果您处于双电源模式、则只需接地 GND 引脚并根据 Rext 使用正确的电压驱动 CL 引脚。   选择 Rext 时必须小心、因为不应超出+/- 1.2V 的最大 CL 到 GND 电压

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San、Sam-San

    非常感谢您的快速回复。

    我想附上原理图。

    100Ω,我使用的是具有保护寄存器10 μ F 的 buf634。

    之后、我发现 LMH6321是一款经过改进的替代缓冲器 IC。

    然后、我想知道如何使用 VCL 而不是保护寄存器来更改电流保护电路。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    非常感谢您的支持。

    我想附上具有电流限制原理图的缓冲放大器放大器的改进版本。

    这次我添加了 TL431并联稳压器电路。

    您能给我有关此解决方案的建议吗?

    问题是有关 Iout 的问题。

    在该原理图中、对于200mA 的电流限制、Iout 到 CL 引脚的电流应为0.5mA、但添加了 Ik、0.1mA 等不相关的影响。

    我想知道如何抑制该 Ik 电流效应。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过这种方法或类似方法来实现它:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San。

    感谢您的回复。

    我更喜欢您的解决方案、它比我的解决方案简单、不复杂。

    但我想知道的是、GND 电平将通过零调节电路改变±2V。

    这意味着 GND 电平在17V 至13V 之间变化。

    因此、对于您的电路、电流限制将变化13%或更多、对吧?

    但电流限制在170mA 至230mA 之间是否变化可能无关紧要。

    原因我计划使用0至100mA、因此限流器仅用于保护。

    总之、感谢您的支持。

    忘记了一点、您能不能在原理图上告诉我 AM1?

    似乎不需要单向电流、因此无需二极管来防止反向电流、对吧?

    我想结束这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么要更改 GND 电势?

    没有二极管。 微小的绿色三角形是电流表 AM1符号的一部分。 它指示电流的方向。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    再次感谢 您的友好回复。

    >为什么要更改 GND 电势?

     正如我在原理图中提到的、我们需要使用运算放大器进行零调整±1.5V。

    因此、我认为它可能需要0.5mA 恒流源。

    但电流限制为180mA 至220mA 容差似乎没有问题、正如您的建议。

    我已更改下面所附的原理图。

    该原理图如何?

    它仍然必须在+15V 和10k 之间转移电流,5.1k 和6.8k?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 LMH6321的 GND 引脚用于失调电压调节。 它仅是图53所示内部电流限制控制电路的基准电压。

    我的"三电阻分压器"的优点是、控制引脚的电阻为10k:(10k // 5k1)/6k8)= 10k18。 这起作用的情况

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    再次感谢您的友好回复!

    我在某种程度上误解了数据表中 LMH6321 GND 引脚的含义。

    显然、仅图53显示了 GND 引脚功能。

    图51中显示了基本 LMH6321功能、没有与旧 BUF634几乎相同的 GND。

    >我不认为 LMH6321的 GND 引脚用于失调电压调节。 图53所示的内部电流限制控制电路的参考电压仅为>。

    因此、我想将 GND 引脚连接到 GND、并添加失调电压控制功能以更改第一个输入运算放大器电路。

    >我的“三电阻分压器”的优点是,控制引脚>具有10k 电阻:(10k // 5k1)/6k8)= 10k18。 这起作用的情况

    =
    =>我现在已经了解了。
     由于源极的 CL 引脚阻抗应为10kΩ Ω 固定值、因此建议使用"三电阻分压器"。

    我在这个论坛上提出这个问题是非常好的。

    再次感谢您的参与。

    此致、