This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2100:电阻分接头

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2100, LMV226, LMV225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001551/lmh2100-resistive-tap

器件型号:LMH2100
主题中讨论的其他器件: LMV226LMV225

我可以使用电阻式抽头代替耦合器来解决此部件问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    由于 LMH2100的输入电阻为50R、因此它还应与电阻抽头配合使用。

    您能否发布原理图?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我怀疑的、但我怀疑的原因是数据表中没有提到电阻式抽头方法。 例如、在 LMV225/LMV226的数据表中、特别提到了 LMV225适合于电阻式抽头、而 LMV226适合于连接方向耦合器。

    随附的图像就是我的想法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    LMH2100 还应使用电阻式抽头、 图像看起来是进行电阻式抽头的正确方法。 需要注意的一点是、您应该确保选择一个电阻器值、以便获得设计所需的正确衰减量。  

    此致、

    David Chaparro