This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:最大灌电流/拉电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001827/lmc6035-maximum-sink-source-current

器件型号:LMC6035

员工、

我对最大灌电流/拉电流或 LMC6035有疑问。

最大绝对值表建议最大输出电流为+/-18mA、30mA 为可接受的短期值(注5)。

尽管图4和图6中所示的典型输出电流表明100mA 是可能的:

几个问题:

允许的最大输出电流是多少?

2.您能量化 ABS 最大值表中被视为"长期"的时间量吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    LMC6035通常用于低输入偏置电流。 因此、尝试获得大量输出电流将使 LMC6035过热、这会对获得低输入电流产生反作用。 还有其他运算放大器可提供更好的高输出电流。

    1) 18mA、但受到限制、结温低于150C。

    2)不是真的。 然而,索赔的危险是可靠性而不是即将消失。 所以我想用一个疯狂的猜测来说很多小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、这些曲线非常令人困惑、似乎它们可能是反转轴或某种东西? 在任何情况下、电气表都显示了这一点-因此输出电流的预期值显然不大。 absmax 表是针对当前持续运行多年的电迁移计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    图4和6中的刻度是否正确、或者这是否是拼写错误?   它们似乎意味着运算放大器能够提供比 Abs-max 所建议的更大的电流。   此外、这些图还意味着、不仅可以在更高的输出电流下运行、而且还鼓励在 "典型性能特性"部分中运行。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    图4和6正确。 与图5和图7耦合的数据显示、运算放大器将提供与输出晶体管能够提供的全栅极电压(在 Vs 内部施加)相同的电流。 显然没有内部电流限制电路。 因此、应用必须确保不超过安全电流电平。 运算放大器无法保护自身免受过流或过热的影响。

    我们还有其他具有电流限制和过热关断功能的运算放大器。