This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:VAOUT 无变化

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998569/ina125-no-changes-in-vaout

器件型号:INA125
主题中讨论的其他器件: LM7705、 REF3312

大家好、

你好。

我们的客户遇到 INA125问题。 下面是详细信息和随附的原理图。 感谢您对此提供的意见。


它们为器件提供3V 电压
它们使用外部3V 电源为称重传感器供电。
它们按压称重传感器、使用万用表、可以读出 s+和 s-之间的差值为1-4 mv。
使用10K 电阻器生成10的放大系数。
器件的 Aout 引脚始终约为900mv、即使按下称重传感器、也不会发生任何变化。

它们在两个不同的板中使用相同的器件、并且得到相同的结果。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    问题是、通过将引脚15连接到引脚4、您尝试使用5V 的内部 Vref_out、但使用3.3V 电源电压 V+时、内部 Ref_Amp (请参阅下文)无法将输出驱动至5V。   

    如果您绝对需要5V 的 Vref、则必须将电源电压提高到6.25V 以上-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    客户现在正在使用外部3V 电源而不是基准电压为称重传感器供电。

    最后、他已经用引脚13连接了引脚4、但不使用该电压、而只使用外部3V。 即使采用这种配置、在使用称重传感器时、他也看不到 VAout 的任何变化。

    此外、他还将 V-(引脚3)直接连接到 GND。 可以吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我认为问题是由违反 INA125输出电压范围引起的。 在单个3V 电源上、线性输出范围为0.3V 至1.8V (请参阅下面的数据表表格)、但当输出以接地为基准时、您的客户尝试将其驱动至太接近负电源轨。

    对于1mV-4mV 差分输入电压、在增益为64的情况下、输出 必须在 64mV 至256mV 之间摆动、这低于规定的最小值300mV。

    要解决此问题、您可以:

    1、通过将 IAREF (引脚5)连接到250mV 或更高的电压来参考高于接地的输出电压

    2.使用至少为-250mV 的负电源(引脚3)  

    3.带有 LM7705的负电源(引脚3)(-230mV 负电荷泵发生器)  

    4. 将增益增加到至少300 (Rg=200phm),因此 Vdiff =1mV Vout >300mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    实施建议的解决方案后、下面是客户的后续查询(逐字记录)。

    "1)我在 VCC 和引脚5之间连接了一个电阻分压器、得到300mV。 当我读取分压器给出的值时、我得到的值正确为300mV、但当我将分压器连接到引脚5时、我得到的值为598mV

    2) 2)我将增益从10增加到16 (5k 电阻器)。

    3) 3)现在我正在阅读 VAout 的一些更改、但以下内容:
    *当我不执行任何操作时、我的读取速度为600mv
    *当我使用称重传感器时、我在 s+和 s-之间读取的值为1mV、在 VAout 中读取的值为602-604mV。。。类似于4...not 12的增益

    ¿为什么是600mV?
    ¿为什么在引脚5中这是598mV?
    ¿为什么会有这种增益?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    只是想向客户提供有关后续查询的最新信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与此相关的更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    客户执行了哪些拟议更改? 客户能否显示更新的原理图?

    最好采用更高的电源电压、尤其是双极电源电压(!) 并在稍后将其降低到预期值。 我这么说、因为负载单元有时会显示如此高的失调电压、以至于电源电压甚至是单电源电压(!) 输出信号可能会在输出饱和状态下消失、没有人可能了解发生的情况  

    同样、让电路以推荐的标准(双极!)运行 电源电压和-如果一切正常-在第二步中将电源电压降至所需的水平。

    分裂和征服

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    我将与客户讨论、并告知您任何反馈、

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    为了使电路正常工作、客户只需执行上述建议之一、而不是全部:

    1、通过将 IAREF (引脚5)连接到250mV 或更高的电压来参考高于接地的输出电压

    IAREF 必须是低阻抗源、因此客户不得将电阻分压器的电压直接连接到引脚5、因为随着电流流入或流出分压器、这将导致误差(请参阅下面的图2)-因此、 在将300mV 输出连接到引脚5之前、必须对其进行缓冲(请参阅图3)。 或者、客户也可以使用 REF3312 (1.25V 基准电压)来驱动引脚5 (参见图4)。

    4.将增益增加到至少300 (Rg=200phm),因此 Vdiff =1mV Vout >300mV

    当 VDIFF=1mV 时、增益增加到16会导致输出:Vout=Vref+1mV*16=16mV (当 Vref=0时)。  这远低于 INA125输出级的最小300mV 线性范围。 因此、我建议增益为304、以便电路在引脚5接地的情况下工作(请参阅图5)。

    但是、如果您将 IAREF 驱动至300mV、则可以使用您希望的任何增益-请记住、使用缓冲器作为300mV 分压器、或使用 REF3312等基准电压来驱动 IAREF 引脚5 (请参阅图6)。