This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:VOS 是否有任何基准来消除失调电压电路?

Guru**** 2750135 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA186, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001632/ina199-is-there-any-reference-for-vos-to-eliminate-offset-voltage-circuit

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA186INA190

团队、

实际测试的最小电流约为100uA、R SHUNT =10mR。
因为 INA199 VOS 典型值:+/-5uV、最大值:+/-150uV。 是否有 VOS 参考以消除失调电压电路、或者您有其他建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    对于 INA199 、除了 INA199的 VOS 之外、您还需要担心输入偏置电流、因为它大约为28µA μ A。  如果要测量低电流、您可能需要查看 INA186。  这具有较低的 VOS、输入偏置电流要小得多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    通过软件、IB 值是否人为可行? INA199技术规格中只给出了典型值。 它还具有范围吗? INA186 nA 级、没有此类问题。
    2、Vos、INA186 MAX +/-50uV、-3uV 型;变化范围也很大、可通过软件手动校正、每个芯片需要逐一测试。 是否有建议用于消除失调电压的 VOS 电路基准?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    INA199只有在 Vsense = 0mV 时才具有指定的 IB。  随着输入 Vsense 和 Vcm 的变化、IB 值也会发生变化。  您可以使用零电流进行校准、如果 Vref 等于比 GND 大得多的值、则 INA199将是双向的。  在这方面、INA186将更适合、因为 IB 变化不大、并且可以进行相同的校准。

    INA186也可以采用相同的方式进行校准、VOS 误差也可以减小。  INA190的最大 VOS 为15µV μ V、但如果可选择进行校准、则 INA186可能是正确的基准。

    那么、我们来回顾偏移校准。  该器件必须处于双向模式。  必须将0V 施加到测得的输入和输出上。  这将是您的校准点。  请注意、您正在测量这样的低电压、您可以 通过热电势、意外电阻和泄漏路径轻松地将 µV Ω 放置在节点上、并且与继电器或开关的连接可能会导致这些 µV Ω。