This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:正确温度:-55至+125或-20至+85

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001636/iso121-correct-temperature--55-to-125-or--20-to-85

器件型号:ISO121

ISO121BG 的正确工作温度是多少? 在数据表中、它显示 -20至+85以及  -55至+125、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格温度范围为−25至+85°C、即在该范围内、器件符合电气规格。

    工作温度 范围为−55至+125°C、即在该范围内、器件工作正常、但不保证精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KS:

    Clemens 是正确的、如果有任何疑问、请告知我们。