This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:应变仪

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000312/ina821-strain-gauge

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件: INA333

大家好、

我们计划使用此工具读取应变仪。 我们购买了用于初始测试的开发板。 我们的增益设置为50 (Rg=1K)。 虽然没有输入、但运算放大器输出3.3V 电压。 在我们的案例中,VREF 值是3.3V 问题--它是否可用于读取应变仪。 应变仪输出为0.027mV/V - 25um、最大范围为1mm。 未连接输入时、输出应该是什么。

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    在正确的电源电压和3.3V 基准电压下、INA821将通过电隔离输入信号输出3.3V 电压。 您使用什么电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    Q: 应变仪输出为0.027mV/V - 25um、最大范围为1mm。 未连接输入时、输出应该是什么。

    如果25um 位移表示0.027mV/V、则1mm 位移表示0.027mV/V* 1mm/25um = 1.08mV/V、假设它是线性的。  

    我认为应变仪的灵敏度是激励电压的函数。 如果使用5V 激励基准电压、则25um 位移将产生5Vdc/0.027mV/V = 0.135mV 的差分输入电压。 在1mm 位移时、换能器将生成5Vd*1.08mV/V = 5.4mV。

    传感器的输出灵敏度为0.135mV、对应于25um 位移、5.4mV 对应于1mm 位移。  

    假设增益= 50、25um 的输出为50V/V*0.135mV + Vref = 6.75mV + Vref;1mm 位移的输出为50V/V*5.4mV + Vref = 270mV + Vref。

    我认为 INA821的增益可以增加到100或更高、其中 CMRR 将得到改善。 这也取决于您的激励电压和电源电压轨(单选或双选)。  

    下面是 INA821的传递函数。  

    下面是 INA821仿真的示例、可能有助于仿真应用。  

    e2e.ti.com/.../INA821-Strain-Gauge-05112021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的回复。

    在我们的设置中、激励电压为3.3V、Vref 也为3.3V。 我正在使用 EVM 板。 但 Vout 始终为0左右。

    请帮助分析它。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghu、

    您无法使用3.3V 单电源轨运行 INA821。 最小单电源电压为4.5VDC。 或者、您也可以在双电源电压下运行、该电压的最小值需要为+/-2.25V 或 Vcc-Vee >=4.5V。  

    此外、根据此配置、输入共模 VCM 必须为 V-+ 2V = 2V。  

    如果您想使用低电压 INA、您可以考虑使用 INA333或类似的 INA333。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond