This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:使用 OPA4188时出现问题

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, LM224, OPA4196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001249/opa4188-problems-in-using-opa4188

器件型号:OPA4188
主题中讨论的其他器件: LM224OPA4196

大家好、

使用 OPA4188时会出现一些问题。

原始设计电路中由 lm244组成的三角波发生器、但它很容易受到温度的影响、信号不稳定。 因此、我们改用零漂移运算放大器 OPA4188。 该芯片和 LM244是具有相同引脚和封装的相同4通道运算放大器。 但替换后输出波形和频率不正确。

原电路如下:

U1B 由方波电路组成、U1C 由三角波电路组成、U1A 和 U1D 由比较器组成。 V1和 V2电压的采样值分别与三角波的输出电压进行比较、并输出 PWM 波形以将电压信号转换为 PWM 信号。

此外:在分析后、4188运算放大器是否具有输入钳位、这会导致输出不正确?
或者是否有任何其他适合我们电路的低漂移运算放大器。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    在所有帐户中、OPA4188都是传统 LM224 (我想您说的是 LM224、LM244是非 TI LED)的卓越电气替代产品。 但是、由于它们在设计和电气性能方面彼此之间存在很大差异、因此可以解释所观察到的电路性能差异。

    是的、OPA4188具有背靠背输入钳位二极管。 LM224使用垂直 PNP 差分输入对、该输入对具有较高的反向发射极基击穿电压、不需要输入钳位二极管。

    我建议尝试使用一个精密 e-trim 运算放大器、例如 OPA4196。 它们没有背对背输入钳位-以防这是决定电路运行的一个因素。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4196.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我同意 Thomas 的观点。 反向并联输入保护二极管会影响振荡器性能:

    e2e.ti.com/.../zhonghui_5F00_lm324.TSC

    Kai