This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML-SP:5962型号之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM193, LM193QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001466/lm193qml-sp-difference-in-the-5962-variants

器件型号:LM193QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM193

5962R9452602V9A 和5962R9452603V9A 之间有何差异?

这些器件是否附带 RLAT 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    5962R9452602V9A = LM193 MDR

    5962R9452603V9A = LM193 MDE

    MDR =在高剂量率(100rad/s)下经过辐射测试和认证的航天级裸片产品

    MDE =在低剂量率(0.01 rad/s)下经过辐射测试和认证的太空级裸片产品。

    太空级产品(MDS、MDE、MDR)按照 S 类军用晶圆实验室和视觉标准标准(包括 SEM 和 WLA)进行处理。 产品在+25°C 时具有100%的功能直流探测能力、并具有 S 类温度范围的保护频带。

    LM193QML-SP 产品文件夹中提供了一份报告:

     LM193AxRLQMLV ELDRS 特性报告

    我将检查我们是否提供每批次数据。

    有关更多信息、请参阅高可靠性页面的"入门"部分:

     https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/technical-documents.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅以下文档:

      QML 流程及其重要性以及获取批次信息(修订版 B)

    它介绍了如何在线获取报告。 但您必须拥有已注册并经过验证的 TI 帐户(如 E2E)才能访问报告。

    但是,裸片产品似乎没有覆盖,这让我们有点困惑。 我们将对此进行研究...我们将在内部与您联系。

    但是、您的 RLAT 数据问题的答案是"是"、 我们确实有批次数据、但您需要器件/裸片/晶圆的实际批次信息才能查找报告。