This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628:Tina TI PSpice 噪声模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001209/lmh6628-tina-ti-pspice-noise-model

器件型号:LMH6628
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  

我们需要知道 LMH6628 PSPICE SNOM132是否在宏文件中具有噪声模型。

如果没有、我们如何使用其数据表规格对其进行编辑?  

感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../LMH6628.CIR

e2e.ti.com/.../LMH6628.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

      对于我们的新模型、网表顶部列出了建模的参数。 但是、由于这是一个较旧的模型、因此它不包含此段。 检查是否对噪声参数建模的一种简单方法是遵循此 链接。 我已附上一个 TINA-TI 文件、用于检查 LMH6628的电压和电流噪声参数。 电压噪声看起来与数据表图26匹配、但电流噪声不匹配。 您可以通过跟踪此 链接来包含此电流噪声

    e2e.ti.com/.../LMH6628_5F00_Noise.TSC

    谢谢!
    Sima