This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:外部保护电路

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, TIDA-00302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001265/ina186-an-external-protection-circuit

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: TIDA-00302

您好!

TIDA-00302EVM 具有支持 IEC61000-4-5和 IEC61000-4-4测试的外部保护电路。
下面链接的文档的目标是 INA210-215、但它是否也可用作 INA186的参考电路?
当替换为 INA186时、请告诉我它是否足以作为测试 IEC61000-4-5和 IEC61000-4-4的保护电路。

(INA186的 VIN+和 VIN-的绝对最大额定值为(GND-0.3) V (最小值) 42V (最大值))

・TIDA-00302
www.ti.com/.../tidu473.pdf

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    TIDA-00302中的外部保护电路几乎适用于任何放大器。 因此、它适用于 INA186以及 INA210-215。

    最棒的

    Peter