请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA186 主题中讨论的其他器件: TIDA-00302
您好!
TIDA-00302EVM 具有支持 IEC61000-4-5和 IEC61000-4-4测试的外部保护电路。
下面链接的文档的目标是 INA210-215、但它是否也可用作 INA186的参考电路?
当替换为 INA186时、请告诉我它是否足以作为测试 IEC61000-4-5和 IEC61000-4-4的保护电路。
(INA186的 VIN+和 VIN-的绝对最大额定值为(GND-0.3) V (最小值) 42V (最大值))
・TIDA-00302
www.ti.com/.../tidu473.pdf
此致、
DDDOOR