This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193AQDBVRQ1的低成本替代产品?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, INA180-Q1, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001451/lower-cost-alternative-to-ina193aqdbvrq1

主题中讨论的其他器件:INA181-Q1INA180-Q1INA193

您好!

对于新的汽车设计、我的客户正在寻找 INA193AQDBVRQ1的低成本替代产品。 您是否有一些好的建议?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    您能否分享一下您要设计的系统? 我们为汽车中的成本优化型系统提供的最佳器件是 INA180-Q1和 INA181-Q1、但器件之间存在一些功能差异。 例如、

    - INA193最高可提供18V 电源、INA18x 系列只能提供最高5.5V 的电源

    - INA193共模电压范围为-16V 至80V、INA18x 共模范围为-0.2V 至26V

    我建议查看这些器件的数据表、看看它们是否适用于该应用。 如果您可以在 INA193的注意事项中分享一些其他详细信息、我可以查看我是否可以分享其他建议。